Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

DE : Est-ce possible d'installer un coffret de dérivation 400A sur un élément droit Canalis KSA 400A?

Les Coffrets 400A anciennes générations (antérieure à 2007) et actuelle ne peuvent pas se monter sur les lignes KSA 400A courantes.
Ce cas est rare, mais peut arriver, il faut donc en tenir compte.
La solution est de prendre des lignes de 500A ou plus. La raison est que les nouvelles lignes 400A ont des trappes de dérivation avec une seule fenêtre qui ne permet pas de fixer les coffrets 400A.
Les nouvelles lignes à partir de 500A disposent, elles, de trappes de dérivation plus larges à 2 fenêtres qui permettent la fixation de ces coffrets 400A.
 
Dans le cas des lignes KSA40 (400A) d’anciennes générations les coffrets 400A se montent bien sur ces lignes.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?