Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les pertes thermiques des condensateurs VarplusCan et des armoires VarSet ?

Ces pertes thermiques sont données en watts par kVAr (W/kVAr).
 
Pour les condensateurs VarplusCan :
  •  < 0,5W/kVAr
 
Pour les coffrets et armoires VarSet fixes et automatiques :
  • Sans self anti-harmonique : < 2,5 W/kVAr
  • Avec selfs anti-harmoniques : < 6 W/kVAr

ATTENTION :
Il est impératif de tenir compte de ces valeurs afin bien gérer la température à l'intérieur du local dans lequel les condensateurs sont installés.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?