Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment modifier la configuration des contacts de sortie digitaux (TOR) des commutateurs avec afficheurs ZMLP ?


Associé à un transmetteur de pression OsiSense XMLP, le commutateur avec afficheur ZMLP transforme un signal analogique en une ou deux sorties de commutation de type PNP ou NPN  mode de commutation hystérésis (hystérésis fixe).

Ces deux sorties de commutation peuvent être configurées en NO (à fermeture) ou en NC (à ouverture) suivant les besoins de l'utilisateur.

La vidéo ci-après explique comment mettre en oeuvre ces deux configurations et comment évoluer de l'une à l'autre.




 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?