Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment verrouiller et déverrouiller les réglages du commutateur avec afficheur de référence ZMLP ?


Associé à un transmetteur de pression OsiSense XMLP, le commutateur avec afficheur ZMLP transforme un signal analogique en une ou deux sorties de commutation de type PNP ou NPN  mode de commutation hystérésis (hystérésis fixe).

L'afficheur ZMLP est configurable grâce des mollettes résidentes sur le produit.

Pour éviter des erreurs de manipulation ou de la malveillance, il est possible de verrouiller et déverrouiller l'accès aux réglages grâce à une procédure précise décrite dans la vidéo ci-après.


 


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?