Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer le calibre d’affichage de la pression et des seuils ajustables des deux sorties statiques du commutateur ZMLPA2 à partir de ses mollettes résidentes ?


Associé à un transmetteur de pression OsiSense XMLP, le commutateur avec afficheur ZMLP transforme un signal analogique en une ou deux sorties de commutation dont les seuils sont ajustables. il permet également l’affichage de la pression mesurée.

La vidéo ci-jointe montre comment calibrer l'afficheur ZMLPA2 en fonction du calibre du transmetteur de pression mais aussi comment configurer les seuils de pression haut et bas des deux sorties de commutation TOR (digitale).


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?