Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer le mode ''Suppression d'arrière-plan '' pour les détecteurs de référence XUK8TAKSMM12 et XUK8TAKDMM12 ?


Les produits OsiSense XUK8T sont des capteurs de mesure de distance fonctionnant selon le principe du temps de vol (“Time of Flight” ou TOF) : mesure par temps de vol de la lumière.
 
Ces capteurs sont dédiés aux tâches de mesure et de contrôle d’objets présentant des surfaces diverses, à de grandes distances. Ils permettent une mesure de distance fiable et précise, même dans le cas d’objets inclinés, clairs, réfléchissants ou lumineux.
 
Plus précisément, les détecteurs de proximité à émission laser de référence XUK8TAKSMM12 et XUK8TAKDMM12 peuvent fonctionner suivant le principe de ''Suppression d'arrière-plan''.
 
La vidéo jointe permet d’aisément configurer la suppression de l’arrière-plan pour ces détecteurs.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?