Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Par quel relais d'automatisme de référence RPM41 est il possible de remplacer les relais temporisés RHN en arrêt de commercialisation ?


Ce dossier traite de la façon de remplacer un relais d'automatismes temporisé de la gamme RHT par un relais RPM41.

La gamme de relais embrochables RHT est en arrêt de commercialisation, la gamme RPM41 est plutôt considéré comme une gamme de relais électromécaniques embrochables de puissance puisque les contacts OF sont caractérisés par une intensité de 15A alors que les contacts des relais RHT est de 5A.

Le relais Zelio RHT est un relais temporisé travail (la temporisation démarre dès la mise sous tension).

La temporisation était intégrée au relais RHT , elle ne l'est pas pour le relais RPM auquel un additif de référence RUW101MW doit être ajouté :

Liste des équivalences 







Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?