Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les socles de montage direct compatibles avec le socle de fixation sur support vertical XVUZ12 ?


Le socle de fixation sur support vertical XVUZ12 est seulement compatible avec le socle de montage direct de référence XVUZ03.

Il est incompatible avec tous les autres socles de montage direct référencés  XVUZ01, XVUZ04 et  XVUZ01Q.

Pour installer les socles de montage direct XVUZ01, XVUZ04, XVUZ01Q. Il va être nécessaire d'adapter un socle de fixation particulier à partir des valeurs d'entraxes de ces socles telles qu'elles sont exposées dans l'extrait de la notice jointe à ce dossier.

Pour résumer :

  • XVUZ12 COMPATIBLE AVEC XVUZ03 !
  • XVUZ12 INCOMPATIBLE AVEC XVUZ01, XVUZ04, XVUZ01Q !
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?