Consulter notre FAQ
Que signifie la désignation A300, Q300 dans les caractéristiques électrique des contacts ?
La désignation de la lettre (exemple: A) et du nombre (exemple 300) est expliquée par la norme IEC 60947-5-1.
La lettre
La lettre désigne le courant thermique sous enveloppe conventionnel et identifie sa nature (alternatif ou continu).
En courant alternatif :
- A : 10 A,
- B : 5 A,
- C : 2,5 A,
- D : 1 A,
- E : 0,5 A.
- N : 10 A,
- P : 5 A,
- Q : 2,5 A,
- R : 1 A .
Le nombre
Le nombre désigne la tension assignée d'isolement. La tension d'emploi doit être inférieure ou égale à la tension d'isolement.
Exemples
- A600 : 10A en courant alternatif et la tension d'emploi est de 120VAC ou 240VAC ou 380VAC ou 480VAC ou 500VAC ou 600VAC.
- B300 : 5A en courant alternatif et la tension d'emploi est de 120VAC ou 240VA.