Consulter notre FAQ
Quelle est la signification des termes différentiel et compensé sur les relais de protection thermique LR9Fxxx?
Le relais thermique LR9Fxxx est de type différentiel et compensé.
Principe du dispositif différentiel
Le relais déclenche après 4s +/- 20% :
- en cas d'absence de phase,
- en cas de déséquilibre de phase de 30%.
Cette absence de phase ou déséquilibre de phase est assurée par la détection de 2 phases à 50 % de In et la troisième à 10%.
En cas de coupure de phase ou de déséquilibre sur les trois phases d'alimentation d'un moteur, le dispositif dit différentiel agit sur le système de déclenchement du relais thermique.
Principe de la compensation en température.
Afin d'éviter un déclenchement intempestif dû aux variations de la température ambiante, un bilame de compensation est monté sur le système principal du déclenchement. Ce bilame de compensation se déforme dans le sens opposé à celui des bilames principaux.
Pour en savoir plus sur le principe de compensation en température, consulter le lien suivant :
Fa18051 signification relais thermique "compensé"