Consulter notre FAQ
Quelle est l'utilité d'associer un disjoncteur magnétique avec des fusibles UR sur un ATS48 en coordination type 2 ?
Les démarreurs de type ATS48 assurent la protection thermique du moteur mais non sa protection magnétique. Celle-ci est à assurer soit par :
- des fusibles aM ou par un disjoncteur magnétique, ces solutions protègent parfaitement le moteur mais imparfaitement le démarreur puisque ces fusibles peuvent tolérer des intensités transitoires dommageables aux thyristors du démarreur.
Cas typique de coordination de type 1 où un laps de temps est nécessaire pour réparer ou échanger le démarreur endommagé.
- Un disjoncteur magnétique et des fusibles uR : protection parfaite du moteur et démarreur.
Le disjoncteur magnétique protège simultanément le contacteur de ligne et le câblage en amont du démarreur.
Les fusibles UR protègent le pont puissance du démarreur (thyristors).
Si le court-circuit est issu du moteur ou du câblage entre le démarreur ou le moteur, la fusion très rapide du fusible empêchera une détérioration des thyristors du démarreur.
Cas typique de la coordination type 2 : si l'origine du court-circuit est connu (moteur, câblage) et est résolu, l'installation peut redémarrer rapidement du fait de la non détérioration du démarreur.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: