Consulter notre FAQ
ATV312 - Comment mettre en oeuvre la fonction + vite / - vite autour d'une consigne analogique de type AI1 ?
Préalable
Les configurations suivantes sont proposées à partir de l’état réglages usine (produit neuf sorti du carton).
+ vite / - vite par entrées logiques LI3 et LI4 autour d'une consigne de référence fournie par l'entrée analogique AI1
Paramétrage :
Suppression des fonctions incompatibles
Pour les permuter, il est nécessaire de disposer d'une entrée (LI5 par exemple) :
Sens avant ou arrière
Attention : Si l'ordre de marche reste actif durant le passage de la consigne analogique à la fonction +/- vite, alors la consigne de fréquence est préservée. L'inverse n'est pas vrai. Lorsque que l'on passe de la fonction +/- vite à la consigne analogique, la consigne de fréquence revient à la valeur de AI1.
+ vite / - vite par le terminal intégré autour d'une consigne de référence fournie par l'entrée analogique AI1
Paramétrage :
Suppression des fonctions incompatibles
Pour les permuter, il est nécessaire de disposer d'une entrée (LI5 par exemple) :
Les configurations suivantes sont proposées à partir de l’état réglages usine (produit neuf sorti du carton).
+ vite / - vite par entrées logiques LI3 et LI4 autour d'une consigne de référence fournie par l'entrée analogique AI1
Paramétrage :
Suppression des fonctions incompatibles
- menu Fun => SAI => SA2 = n0,
- menu FUn => PSS => PS2 = n0,
- menu FUn => PSS => PS4 = n0.
- Menu CtL è LAC = L2 (validation par appui prolongé de 2 secondes sur ENT),
- Menu CtL è Fr1 = AI1.
- Menu CtL => Fr2 = UPdt,
- Menu FUn => UPd => USP =LI3,
- Menu FUn => UPd => dSP = LI4,
- Menu FUn => UPd => Str mettre votre choix (n0 si vous souhaitez aucune mémorisation de la vitesse après coupure de courant ; RAM pour une mémorisation lorsque les ordres de marche disparaissent; ou EEP pour conserver en permanence dans une mémoire la dernière vitesse atteinte, lorsque le réseau d'alimentation ou les ordres de marche disparaissent).
Pour les permuter, il est nécessaire de disposer d'une entrée (LI5 par exemple) :
- Menu CtL è rFC = LI5,
- L'activation de cette entrée permet de passer de Fr1 à Fr2.
- la borne LI1 sur la borne +24V pour sens de marche Avant,
- la borne LI2 sur la borne +24V pour sens de marche Arrière,
- la borne LI3 sur la borne +24V pour augmenter la fréquence moteur,
- la borne LI4 sur la borne +24V pour diminuer la fréquence moteur,
- la borne LI5 sur le borne +24V pour permuter la consigne fournie par l'entrée analogique à celle de la fonction + vite / - vite,
- pour l'entrée analogique AI1, utiliser un potentiomètre de valeur maximum 10 kohms,
Sens avant ou arrière
- Dès que LI1 ou LI2 seront actifs, le variateur va démarrer immédiatement le moteur dans le sens Avant ou Arrière et lui faire atteindre la vitesse fournie par la consigne AI1.
- Pour augmenter ou diminuer la vitesse, activez LI5 puis activez LI3 ou LI4 pour atteindre la vitesse désirée.
Attention : Si l'ordre de marche reste actif durant le passage de la consigne analogique à la fonction +/- vite, alors la consigne de fréquence est préservée. L'inverse n'est pas vrai. Lorsque que l'on passe de la fonction +/- vite à la consigne analogique, la consigne de fréquence revient à la valeur de AI1.
+ vite / - vite par le terminal intégré autour d'une consigne de référence fournie par l'entrée analogique AI1
Paramétrage :
Suppression des fonctions incompatibles
- menu Fun => SAI => SA2 = n0,
- menu FUn => PSS => PS2 = n0,
- menu FUn => PSS => PS4 = n0,
- menu CtL => LAC = L2 (validation par appui prolongé de 2 secondes sur ENT),
- menu CtL => Fr1 = AI1.
- menu CtL => Fr2 = UPdH.
Pour les permuter, il est nécessaire de disposer d'une entrée (LI5 par exemple) :
- Menu CtL è rFC = LI5,
- L'activation de cette entrée permet de passer de Fr1 à Fr2.
- la borne LI1 sur la borne +24V pour sens de marche Avant,
- la borne LI2 sur la borne +24V pour sens de marche Arrière,
- la borne LI5 sur le borne +24V pour permuter la consigne fournie par l'entrée analogique à celle de la fonction + vite / - vite.
Fonctionnement :
Sens avant ou arrière
Dès que LI1 ou LI2 seront actifs, le variateur va démarrer immédiatement le moteur dans le sens Avant ou Arrière et lui faire atteindre la vitesse fournie par l'entrée analogique AI1 (potentiomètre).
+ vite / - vite
Pour augmenter ou diminuer cette vitesse :
Sens avant ou arrière
Dès que LI1 ou LI2 seront actifs, le variateur va démarrer immédiatement le moteur dans le sens Avant ou Arrière et lui faire atteindre la vitesse fournie par l'entrée analogique AI1 (potentiomètre).
+ vite / - vite
Pour augmenter ou diminuer cette vitesse :
- activez LI5
- se positionner obligatoirement sur le paramètre rFR du menu SUP,
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: