{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelle est la signification des intitulés des déclencheurs pour les disjoncteurs Compact NSX ?

Les déclencheurs magnétiques, magnéto-thermique ou micrologic des disjoncteurs NSX ont des intitulés composés de 3 ou 4 caractères (exemple : micrologic 6.3 E-M).
Pour les déclencheurs magnétiques :
- MA : protection magnétique seule avec seuil réglable (NSX100 à 250).
Pour les déclencheurs magnéto-thermiques :
- TM : protection thermique et magnétique pour la distribution ou les générateurs (NSX100 à 250).
Pour les déclencheurs Micrologic :
Le 1er chiffre correspond au type de protection, plus précisément au nombre de réglages de la courbe de déclenchement :
- 1 : protection magnétique seule avec seuil réglable (NSX400 et 630)
- 2 : protection contre les courts circuits instantanés non réglable avec un court retard à temporisation fixe + long retard réglable pour la protection contre les surcharges à temporisation non réglable + protection du neutre,
- 5 : protection contre les courts circuits instantanés réglable avec un court retard à temporisation réglable + long retard réglable pour la protection contre les surcharges à temporisation réglable + protection du neutre,
- 6 : identique au 5 avec une protection complémentaire de terre.
Le second chiffre correspond au calibre du disjoncteur :
- 2 : pour les NSX100/160 et 250,
- 3 : pour les NSX400 et 630.
Le 3ème caractère est une lettre concernant la mesure :
- A : pour les fonctions de mesure de courant,
- E : pour les fonctions de mesure de courant et d'énergie.
Le 4ème caractère est une ou des lettres concernant l'application, valable aussi pour les déclencheurs magnétique ou magnéto-thermique :
- AB : pour la distribution publique,
- D : pour la distribution,
- G : pour les générateurs,
- M : pour les moteurs,
- Z : pour les réseaux 16 Hz 2/3.

Schneider Electric France

En savoir plus
En savoir plus