Consulter notre FAQ
Comment appliquer une consigne en tr/mn ou en hertz via un bus ou réseau à un variateur ATV61 ou ATV71 et comment en modifier l'échelle de fréquence ?
Les variateurs ATV61 et ATV71 peuvent communiquer via des bus de terrain de type CanOpen ou Modbus ou via des réseaux de communication de type Ethernet, Devicenet ou Interbus.
Comment appliquer une consigne en tr/mn ou en hertz via un bus ou réseau à un variateur ATV61 ou ATV71
Les 2 types de consigne sont possibles, il suffit d'utiliser la variable correspondante :
- consigne de vitesse (en tr/min) : la variable LFrd doit être utilisée.
- consigne de fréquence (en hertz) : la variable LFr doit être utilisée. L'unité par défaut est alors 0.1 Hz.
Comment modifier l'échelle de fréquence des consignes via un bus ou réseau de communication via un variateur ATV61 ou ATV71
Le bit 9 de la variable CMI (mot de commande étendu) permet de modifier l'échelle de la fréquence de :
- la consigne de fréquence LFr,
- la fréquence de sortie rFr.
et seulement de ces deux paramètres
Lorsque la valeur du bit est :
- égal à 0 : l'échelle est 0,1Hz,
- égal à 1 : valeur normée 16 bits signés sur la fréquence maximum : la valeur 32767 correspond à [Fréquence maxi.] (tFr).
La valeur par défaut de [Fréquence maxi.] (tFr) est 60Hz, la résolution est alors d'environ 0,0018Hz (60 / 32667).
Cette fonction n'a pas d'influence sur la consigne de vitesse (LFrd) ni sur la vitesse de sortie (rFrd).
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
En savoir plus