Consulter notre FAQ
Quelles sont les limites d'utilisation en température des cellules modulaires HTA SM6 ?
Les températures d'emploi des cellules modulaires HTA SM6 sont comprises entre -5°C et +40°C.
Pour le stockage les températures sont comprise entre - 40°C et +70°C.
La norme impose une température ambiante maximale de 40 °C au courant nominal.
Au delà de 40°C il faut procéder à un déclassement en courant du matériel.
La limite basse de-5°C est donnée par l'aptitude des mécanismes à fonctionner à cette valeur .
En dessous de cette valeur, les vitesses d'ouverture et fermeture de l'interrupteur ne permettent plus de garantir ses performances électriques notamment pour les mécanismes avec accrochage.
La commande CIT (sans accrochage) peut être utilisée jusqu`à -15°C voire au delà.
Le problème de fonctionnement à basse température est plus lié à la formation de glace qu'à la température proprement dite.
En effet il est possible de constater un bon fonctionnement des mécanismes de commandes à des températures inférieures à -5°c dans une atmosphère sèche et un non fonctionnement à 0°C dans une ambiance humide (formation de glace).
Il est à noter qu'un matériel placé dans poste MT/BT profite de l'échauffement produit par le transformateur malgré des températures extérieures basses. De ce fait, il est rare d'avoir une température de - 25°C dans le poste MT/BT. Par contre ce phénomène peut être pénalisant en été. dans ce cas une ventilation forcée ou une climatisation du poste sera nécessaire.