Consulter notre FAQ
Quels fusibles uR pour les variateurs ATV61 et ATV71 de forte puissance ?
Les variateurs ATV61 et ATV71 de forte puissance peuvent être commercialisées sous forme d'armoire électrique complète livrée clés en main.
Elles sont de référence ATVxxEXC2Cyy et ATVxxEXC5yy avec :
- xx = 61 ( ATV61 ) ou 71 (ATV71)
- yy = calibre . A partir de D90N4 ( 90 kW ) pour ATV71 et à partir de C11N4 ( 110 kW ) pour ATV61
Les variateurs sont protégés par des fusibles uR dont voici la correspondance en fusibles Ferraz.
Variateurs ATV71 | Nb | Référence FERRAZ | Variateurs ATV61 | Nb | Référence FERRAZ | |
ATV71HD90N4 | 3 | 6,9URD30TTF250A | ATV61HC11N4 | 3 | 6,9URD30TTF250A | |
ATV71HC11N4 | 3 | 6,9URD30TTF315 | ATV61HC13N4 | 3 | 6,9URD30TTF315 | |
ATV71HC13N4 | 3 | 6,9URD30TTF350 | ATV61HC16N4 | 3 | 6,9URD30TTF400A | |
ATV71HC16N4 | 3 | 6,9URD30TTF400A | ATV61HC22N4 | 3 | 6,9URD32TTF500 | |
ATV71HC25N4 | 3 | 6,9URD32TTF500 | ATV61HC25N4 | 3 | 6,9URD32TTF600 | |
ATV71HC28N4 | 3 | 6,9URD32TTF500 | ATV61HC31N4 | 3 | 6,9URD32TTF800 | |
ATV71HC31N4 | 3 | 6,9URD32TTF800 | ATV61HC40N4 | 3 | 6,9URD32TTF900 | |
ATV71HC40N4 | 6 | 6,9URD32TTF500 | ATV61HC50N4 | 6 | 6,9URD32TTF630 | |
ATV71HC50N4 | 6 | 6,9URD32TTF630 | ATV61HC63N4 | 6 | 6,9URD32TTF800 |
Précaution d'utilisation des fusibles uR
Les fusibles Ultra-rapides assurent la protection des semi-conducteurs de puissance par un temps de fusion fusibles très inférieure à ceux des fusibles aM ou gG.
Il est nécessaire de connaître la caractéristique I²t des semi-conducteurs de puissance à protéger et faire en sorte que l'I²t du fusible UR soit < I²t du semi-conducteur.
Le choix des fusibles du tableau est donc strictement lié aux références de variateur
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
En savoir plus