Rechercher une question fréquente

Quel couplage adopter (triangle ou étoile) lors du câblage du moteur asynchrone triphasé par rapport au réseau électrique d'alimentation ?

 
Un moteur est construit à partir de 3 enroulements au stator, chaque enroulement doit être alimenté par une tension nominale unique qui lui est spécifique. Les standards sont 127V, 220V et 380V.
Il est possible d'alimenter en série deux enroulements.

La tension à appliquer aux bornes des 2 enroulements peut être jusqu'à racine de 3 la tension aux bornes d'un seul enroulement soit 220V, 380V et 660V.
De ce fait, deux tensions d'alimentation sont possibles pour chaque moteur et classiquement, elles sont inscrites sur la plaque signalitique du moteur.
Le tableau  indique donc en fonction de la tension d'alimentation de la source le couplage à effectuer sur le moteur.
 
Les moteurs peuvent alors être alimentés :
  • soit en couplage étoile, alimentation de deux enroulements en série, 
  • soit en couplage triangle, alimentation de un enroulement seulement.


Tensions indiquées sur la plaque signalétique du moteur

127V-220V
           
               220V-400V
      
            400V-660V
Tensions du réseau alimentation
    
   127V
   
     220V
   
      220V
    
      380V
  
   380V
    
      660V
Couplage à effectuer
         ∆
        Y
          ∆
          Y
        ∆
         Y



Pour réaliser ces couplages, il existe au niveau de chaque moteur une plaque à bornes dans laquelle six bornes sont accessible ainsi que 3 barrettes à positionner suivant les schéma joint :


Couplage moteurs
 


 
FA19820  |  17-oct.-2013  | Cablage et connectique
Imprimer
Ces informations vous ont-elles aidé?
peu utile star.gif 1 star.gif 2 star.gif 3 star.gif 4 star.gif 5 très utile
Avez-vous une suggestion?
Votre adresse email