Rechercher une question fréquente

Quelles sont les valeurs des courbes de déclenchement définies par les normes ?

Les courbes de déclenchement des disjoncteurs ne sont pas définies dans la norme IEC947.
Seule la norme IEC898 détermine la zone de déclenchement et le nom à donner aux courbes (B, C ou D).

Dans la norme IEC947, la seule obligation mentionnée indique qu'un disjoncteur doit déclencher dans une fourchette comprise entre +/-20% de la valeur moyenne choisie par le fabriquant.

Schneider Electric a fait le choix d'être conforme à la norme IEC898. 
Les valeurs moyennes choisies sont :

  • Courbe B: 4 In.
  • Courbe C: 8,5 In.
  • Courbe Z: 3 In.
  • Courbe D/LMA/K: 12 In .
FA18331  |  08-juin-2010  | Divers
Imprimer
Ces informations vous ont-elles aidé?
peu utile star.gif 1 star.gif 2 star.gif 3 star.gif 4 star.gif 5 très utile
Avez-vous une suggestion?
Votre adresse email