Rechercher une question fréquente

Comment configurer les paramétres de communication Ethernet sur un ATV61/ATV71 ?

Un variateur ATV61/ATV71 équipé d'une carte d'extension VW3A3310 ou VW3A3310D permet la communication en Modbus TCP/IP.


La configuration de la carte Ethernet est possible via le terminal graphique de l'ATV61/ATV71 à partir du menu Communication.

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sera ensuite nécesaire, à partir de ce menu, de configurer les paramètres suivants :

 Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir également :
Comment accéder au serveur Web des cartes Ethernet des variateurs ATV61 et ATV71 ?

Comment configurer la communication Scanner IO d'un variateur ATV61 et ATV71 ?


 

Pièce jointe (s):

FA17599  |  11-mars-2015  | Cablage et connectique
Imprimer
Ces informations vous ont-elles aidé?
peu utile star.gif 1 star.gif 2 star.gif 3 star.gif 4 star.gif 5 très utile
Avez-vous une suggestion?
Votre adresse email