Rechercher une question fréquente

Quel est le courant de démarrage ou d’enclenchement de nos transformateurs immergés ou sec ?

La mise sous tension d’un transformateur provoque une surintensité transitoire d’enclenchement pouvant atteindre jusqu’à 13 fois le courant nominal avec des constantes de temps de 0,1 à 0,7 seconde.
Ce phénomène, dû à la magnétisation du circuit magnétique, provoque l’apparition d’un courant magnétisant important appelé « Courant de démarrage ou d’enclenchement ».
L'asymétrie et la valeur crête du courant sont maximales lorsque l'enclenchement est effectué au passage à zéro de la tension et lorsque l'induction rémanente sur la même phase atteint sa valeur la plus élevée.
La forme d’onde du courant est riche en harmonique de rang 2.
Ce phénomène correspond à une manœuvre normale d’exploitation du réseau ; il ne doit donc pas être interprété comme un défaut par les protections qui devront laisser passer ce régime transitoire.
FA36214  |  08-août-2011  | Caractéristiques techniques
Ces informations vous ont-elles aidé?
peu utile 1 2 3 4 5 très utile
Avez-vous une suggestion?
 
Votre adresse email