Consulter notre FAQ
Quelles sont les valeurs des courbes de déclenchement définies par les normes ?
Les courbes de déclenchement des disjoncteurs ne sont pas définies dans la norme IEC947.
Seule la norme IEC898 détermine la zone de déclenchement et le nom à donner aux courbes (B, C ou D).
Dans la norme IEC947, la seule obligation mentionnée indique qu'un disjoncteur doit déclencher dans une fourchette comprise entre +/-20% de la valeur moyenne choisie par le fabriquant.
Schneider Electric a fait le choix d'être conforme à la norme IEC898.
Les valeurs moyennes choisies sont :
- Courbe B: 4 In.
- Courbe C: 8,5 In.
- Courbe Z: 3 In.
- Courbe D/LMA/K: 12 In .