Consulter notre FAQ
Quel est le fonctionnement d'un relais temporisé au travail et d'un relais temporisé au repos ?
Relais temporisé au travail (fonction A)
- la temporisation T démarre au front montant de l'évènement U à temporiser ( 0 à 1 ), étant bien entendu que cette temporisation ne reste active (continue à s'écouler) que si l'évènement à temporiser reste actif ( à 1 ),
- le contact temporisé R devient actif ( 0 à 1 ) lorsque la temporisation T a atteint sa valeur pré-programmé ( x secondes ),
- le contact temporisé R devient inactif (1 à 0) lorsque l'évènement à temporiser T devient inactif (1 à 0).
Dans l'exemple ci-devant, l'évènement à temporiser est confondu avec l'alimentation du module.
Relais temporisé au repos (fonction C)
- le contact temporisé R devient actif (de 0 à 1) au front montant de l'évènement C à temporiser (0 à 1) et reste actif même lorsque l'évènement à temporiser C redevient inactif (de 1 à 0),
- la temporisation T démarre ( commence à s'écouler) au front descendant de l'évènement C à temporiser (0 à 1) et continue à s'écouler tant que le module est alimenté et tant qu'il n'y a pas un autre front montant sur l'évènement à temporiser,
- le contact temporisé R retombe ( 1 à 0 ) lorsque la temporisation T a atteint sa valeur ou lorsque le module n'est plus alimenté ou tant qu'il n'y a pas un autre front montant sur l'évènement à temporiser ( la temporisation est alors ré-initialisée à 0).
L'évènement à temporiser C ne peut être confondu avec l'alimentation U car la temporisation continue à s'écouler ( le module doit toujours être alimenté) même si l'évènement à temporiser redevient inactif.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: