Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Web séminaire de l'industrie
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensionner vos équipements basse tension

 
 

Nicolas Hertzog  se penche lors de ce séminaire sur la problématique du dimensionnement des équipements basse tension et aborde quatre points clefs :

  • Les normes en vigueur
  • Les fonctions de base
  • Le dimensionnement
  • Outils d’aide au choix
 
 
 
 
 

Conférence : Présentation et questions-réponses.

Dimensionner les équipements basse tension : Nicolas Hertzog aborde la question via une première présentation de 20 minutes, puis via une session de questions-réponses avec les nombreux inscrits au séminaires.

Séminaire

Questions-réponses

 
 
 
 
 

Questions / Réponses

Notre expert a pu répondre directement à plusieurs questions posées par messagerie instantanée pendant le séminaire. 
Retrouvez également ci-dessous l'ensemble des réponses de notre expert aux autres questions posées lors du séminaire et qui n'ont pas pu avoir de réponses immédiatement.

 
 
 
 
 
  • Quelle est la différence entre disjoncteur magnéto-thermique et un relais thermique ?
    Un disjoncteur magnéto-thermique protège le moteur et l'installation contre les surcharges et les courts-circuits. Il a donc des pôles puissance qui assurent la coupure de l'arc.
    - Permet de différencier par ajout d'auxiliaires de différencier le type de défaut : court-circuit & surcharge
    - Permet de d'identifier par ajout d'auxiliaire la position du disjoncteur (ON / OFF)
    Un relais thermique protège le moteur contre les surcharges par mesure du courant absorbé par le moteur.
  • Quelle est la catégorie d’emploi pour les compresseurs ?
    Pour les compresseurs les catégories d'emploi sont AC-8a & AC-8b selon la norme 947-4-1 :
    AC-8a : commande de moteurs de compresseurs de réfrigération avec réarmement manuel des déclencheurs de surcharge
    AC-8b : commande de moteurs de compresseurs de réfrigération avec réarmement automatique des déclencheurs de surcharge
    On appelle moteur de compresseur hermétique de réfrigération un appareil comprenant un compresseur et un moteur. Les deux sont enfermés dans un même boîtier sans arbre ou joints d'arbre extérieurs, le moteur fonctionnant dans le réfrigérant.
  • Quel est le lien entre une coordination de sécurité et les niveaux SIL ?
    Il n'y a pas de relation directe entre le niveau de coordination et le niveau de SIL. Par contre le diagnostic et la fiabilité sont améliorés en fonction du niveau de coordination. Ces deux points ont un impact sur le calcul du SIL.
  • Est-il nécessaire d’avoir deux contacteurs en série pour un schéma de sécurité ?
    Tout dépend de la catégorie souhaitée :
    - Catégories B&1 : équipement de sécurité avec des composants éprouvés
    - Catégorie 2 : Auto-contrôle
    - Catégorie 3 : Redondance
    - Catégorie 4 : Redondance & autocontrôle
  •  Vous avez présenté une protection par relais thermique. Quelle est la différence de protection avec une sonde thermique type PTC ?
    Une sonde PTC associée à un relais de mesure contrôle directement la température des enroulements quelque soit la raison de leur élévation. Les causes possibles sont : surcharge, élévation de la température ambiante, défaut de ventilation, démarrage trop fréquents. Une sonde peut être associée à un relais thermique.