Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image


Support


                   
                   
                   

                  Un gage de qualité

                   
                   
                   
                   

                  Quel que soit l’équipement testé et la nature de l’essai effectué, l’activité de Volta Labs est centrée autour d’un objectif : apporter, via nos équipes spécialisées et nos moyens performants, une garantie de qualité permettant la mise sur le marché des produits en toute confiance.

                  Avec une référence permanente : les normes produits et d’essais.

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                     C’est le service Coordination technique qui assure l’interface entre les équipes projets, les divers pôles d’essais et les organismes externes de certification en vue de l’obtention des certificats produits ou de gamme.   La certification garantit le respect des normes nationales (NF en France, CSA au Canada, UL aux Etats-Unis), européennes (EN), internationales (CEI), spécifiques aux entreprises (HN par exemple), à la marine (Veritas, IACS, etc.)…
                   
                   
                   
                   
                   

                  Une démarche d’audit permanent
                      

                  Volta Labs se distingue par son nombre d’accréditations, gage de la qualité de prestation fournie. Pour nous maintenir à un tel niveau, nous appliquons une démarche interne d’audit permanent qui nécessite une constante vigilance de tous nos collaborateurs et, bien entendu, la maintenance rigoureuse de tous nos équipements et infrastructures d’essais.

                    
                   

                   

                  Volta Labs bénéfice d’une organisation qualité conforme aux normes ISO/CEI 17025, ISO 9001 et 14001.

                  Il est accrédité par le Comité Français d’Accréditation (Cofrac) et est homologué par l’Asefa et les principaux organismes mondiaux (UL, CSA, Asta, Veritas, LCIE, Cebec…).

                  Schneider Electric Volta Labs est, de plus, membre fondateur de l’Ensemble des Stations d’Essais à Grande Puissance Française (ESEF).

                  En savoir plus:
                  > Cofrac
                  > ASEFA
                  > STL