Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Support
                               
                               
                               

                              Régulation de l’éclairage dans les parties circulatoires et les parkings du résidentiel collectif

                               
                               
                               
                               
                               

                              Argus : détecteurs de présence

                               
                               

                              Les détecteurs de présence Argus sont installés à l'intérieur des logements ou les parties communes : couloir, hall d’entrée, montée d'escaliers, garage, etc.

                              Ils captent les mouvements de très faible amplitude (une dizaine de centimètres) afin de commander le fonctionnement de l’éclairage si la luminosité ambiante est inférieure au
                              seuil réglé. Les détecteurs Argus détectent la présence d’une personne dans un rayon de 14 mètres lorsque le détecteur est placé à 2,5 mètres du sol.

                               
                               
                               
                               
                               

                                       
                              • Automatiser l’éclairage permet d’économiser l’énergie.
                               
                              •  Disposé aux endroits stratégiques, le détecteur Argus commande l’éclairage et la ventilation des pièces de passage ou des couloirs par exemple, pour un confort optimal.
                               
                              • Pour les occupants, Argus permet de renforcer la sécurité par l’automatisation de l’éclairage des accès de la maison ou du bâtiment. Lorsque un mouvement est
                                détecté la nuit, un signal peut être envoyé aux agents de sécurité.
                              • Tous les détecteurs de mouvement ont un angle de détection de 360° sur un rayon de
                                4 mètres autour de leur centre.

                               

                                
                               
                              En savoir plus

                              En savoir plus