Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Support
                               
                               
                               

                              Régulation du chauffage

                               
                               
                               
                               
                               

                              Thermostat tactile et mécanique

                               
                               
                              Installer un thermostat d’ambiance pour les radiateurs ou le chauffage par le sol permet de contrôler précisément la température. Gagner 1°C permet de réduire de 5% la consommation d’électricité dédiée au chauffage.
                               
                               
                               
                               
                               
                               

                                       
                              Le thermostat est en accord avec le design de l’appareillage.   Le thermostat ne nécessite pas d’opération d’installation complexe (BUS…).   La régulation pièce par pièce apporte un confort inégalé, et permet de respecter les besoins de chacun.

                               

                                
                               
                              En savoir plus

                              En savoir plus