Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Support
                               
                               
                               

                              Mesure et affichage de la consommation

                               
                               

                               
                               

                              Wiser système filaire : la solution de mesure par type de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

                              Wiser système filaire permet de mesurer la consommation (quelle que soit l'énergie utilisée) pour les 5 usages référencés dans l'article 23 de la réglementation thermique RT 2012 :

                              • chauffage,
                              • eau chaude sanitaire,
                              • prises de courant,
                              • refroidissement.

                              + Facile    + Lisible  + Efficace 
                              Wiser système filaire s'intègre facilement dans n'importe quel tableau électrique du logement (1 appareil modulaire + 5 transformateurs de courant + afficheur en ambiance).   Lecture des consommations depuis l'afficheur tactile de 3,5" ou directement sur l'écran du concentrateur installé dans le tableau électrique.  
                              • Aucun paramétrage n'est nécessaire.
                              • Installer les transformateurs de courant sur les départs, raccorder la liaison TIC depuis le compteur du fournisseur d'énergie, raccorder l'afficheur WIHD au compteur Wiser EM5... consulter, ça marche !


                                
                               
                              En savoir plus

                              En savoir plus 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                              Guides d'utilisation