Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Support
                               
                               
                               

                              Une exigence d’efficacité énergétique du bâti

                              Objectif du coefficient Bbio : mesurer la qualité de la conception et de l’implantation du bâtiment

                               
                               

                               
                               
                               
                               
                               

                              Une unité de mesure : le coefficient Bbio

                              Celui-ci, exprimé en points, sans unité, définit une limitation simultanée du besoin en énergie pour les composants liés à la conception du bâti (chauffage, refroidissement, éclairage). Cet indicateur rend compte de la qualité de la conception et de l’isolation du bâtiment, indépendamment des systèmes énergétiques mis en oeuvre (le système de chauffage en particulier).

                              Il valorise notamment :

                              • le niveau d’isolation (étanchéité à l’air),
                              • la conception bioclimatique (prise en compte de l’éclairage naturel, des apports solaires, de l’inertie du bâtiment, etc.) afin d’éviter le recours à la climatisation,
                              • la mitoyenneté.

                              La valeur maximum du coefficient Bbio dépend de la localisation géographique, de l’altitude, du type d’usage du bâtiment et, pour les maisons individuelles, de la surface habitable. Le Bbio est à fournir lors du dépôt de permis de construire.

                              Vers une évolution des équipements et des techniques

                              L’indicateur Bbio va certainement favoriser l’émergence de nouveaux systèmes constructifs. D’ores et déjà, il privilégie l’usage de chaudières à condensation, de pompes à chaleur, de chauffe-eau thermodynamiques, etc.

                              Une innovation conceptuelle majeure

                              Cette exigence implique un changement constructif et représente un concept majeur et totalement innovant, sans équivalent en Europe. Le label BBC, les labels Passiv’Haus ou Minergie fixent des exigences spécifiques sur l’isolation ou sur les besoins liés au seul chauffage, la RT2012 appréhende par un indicateur unique la qualité intrinsèque de la conception du bâtiment.
                                
                               
                              En savoir plus

                              En savoir plus 

                              Prenez le contrôle de l'énergie