Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Support
                               
                               
                               

                              RT2012 et BBC : le bâtiment au cœur des enjeux énergétiques

                               
                               
                              RT2012 : Le bâtiment au coeur des enjeux énergétiques     

                              Dans un contexte énergétique complexe – augmentation des coûts de l’énergie, raréfaction des ressources fossiles, impact néfaste des émissions de CO2 sur l’environnement, etc. –, le bâtiment représente un enjeu stratégique.

                              Avec près de 43 % de la consommation énergétique globale et 23 % des émissions de gaz à effet de serre, il est en effet, en France, le premier secteur consommateur d’énergie et représente de fait un important gisement d’économies potentielles. Le bâtiment basse consommation, dit BBC, est une première étape pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

                              RT2012 et BBC : détails des postes de consommation énergétique 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

                              Multiplié par 2  D’ici 2050, la demande mondiale d’énergie devrait doubler

                              Divisé par 2  Dans le même temps,  pour limiter le réchauffement de la planète, les émissions de CO2 devront être réduites de moitié
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

                              Le bâtiment basse consommation BBC, nouveau standard du marché immobilier

                              La maîtrise des consommations est au cœur des nouvelles réglementations, en particulier de la Réglementation Thermique “Grenelle Environnement 2012”, dite RT2012. Nouvelle étape de l’évolution règlementaire concernant les bâtiments, elle marque un pas important et témoigne d’une ambition sans précédent en Europe.

                              Applicable aux bâtiments tertiaires et résidentiels neufs, elle vise à réduire leur consommation d’énergie en fixant une limite maximale : 50 kWhEP/m2/an, chiffre modulé selon différents critères (localisation géographique, type de bâtiment, etc.)

                              Très concrètement, il s’agit en seulement 2 ans de diviser par 3 les consommations énergétiques des bâtiments neufs, par rapport à celles du parc existant.

                              Des solutions performantes à la mesure des enjeux

                              Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, Schneider Electric propose des solutions parfaitement adaptées à cet environnement en pleine mutation.
                              > La maison BBC, écolo et performante 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

                               

                               

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                                
                               
                              En savoir plus

                              En savoir plus 

                              Documentation

                              Le guide RT2012
                               

                              Prenez le contrôle de l'énergie