prise en compte systématique de la meilleure orientation pour profiter des apports naturels de lumière et d’ensoleillement
installation de protections solaires (stores, débords de toit, végétation) pour faciliter le rafraîchissement des pièces orientées au sud
Chauffage / Rafraîchissement
Optimisation des performances des parois vitrées et des occultants Art. 6, 7, 21
Pilotage du chauffage en fonction des besoins Art. 34
Diversité des allures de chauffage Art.35
Eclairage
Pilotage de l’éclairage de chaque local en fonction des besoins Art. 37
Centralisation des commandes d’éclairage depuis un poste de supervision Art. 38
Implantation de détecteurs de présence, de mouvement, de luminosité Art.39
installation de détecteurs de présence dans les parkings Art.40
Segmentation de l’installation d’éclairage pour profiter de la lumière naturelle Art. 40
Comptage
Installation de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d’énergie Art. 31
Ce qu'il faut retenir
Un objectif de consommation modulé selon :
le type de bâtiment
Identification d'une trentaine de sous-secteurs selon critères communs (densité, horaires, activités des occupants, fermeture hebdomadaire, usage d’eau chaude sanitaire, etc.) avec exigences de résultats Bbio et Cep spécifiques.
La zone géographique
Consommation maximale (Cep) par zone géographique
(zones climatiques en vigueur dans la RT 2012)
Date d’application : 28 octobre 2011
(date de dépôt du permis de construire)