prise en compte systématique de la meilleure orientation pour profiter des apports naturels de lumière et d’ensoleillement
installation de protections solaires (stores, débords de toit, végétation) pour faciliter le rafraîchissement des pièces orientées au sud
mise en place d’espaces tampons (garage, buanderie) au nord
isolation thermique renforcée
Chauffage / Rafraîchissement
Optimisation des performances des parois vitrées et des occultants Art. 6, 7, 21
Pilotage du chauffage en fonction des besoins Art. 24
Eau chaude sanitaire 1er poste énergivore du bâtiment résidentiel (25 à 30 kWhEP/m²/an)
Mise en œuvre de systèmes innovants Art.16
Énergies renouvelables
Augmentation de la part des énergies renouvelables Art. 16
Prise en compte de la production locale d’électricité Art. 30
Éclairage
Exigence de surface minimale de parois vitrées Art. 20
Mise en place de système automatique de détection de présence Art. 27
Installation de détecteurs de présence dans les parkings Art. 28
Isolation
Obligation de test de perméabilité à l’air Art. 17
Comptage
Mise en œuvre de systèmes permettant de mesurer ou d’estimer
la consommation d’énergie de chaque logement Art. 23
Ce qu'il faut retenir
Principes fondamentaux
une excellente isolation thermique des parois vitrées et opaques
une enveloppe parfaitement étanche à l’air
une VMC (ventilation mécanique contrôlée) optimisée
des équipements de chauffage performants
l’introduction des énergies renouvelables
Un Cep modulé selon la localisation géographique
Consommation maximale (Cep) par zone géographique
Cas particulier du logement collectif
Dérogation permettant un Cep augmenté de 7,5 kWhEP/m2/an jusqu’au 1er janvier 2015.
Objectif : permettre à la filière industrielle d’adapter son offre technique au logement collectif (exemple : pompes à chaleur présentant un bon rapport performance/coût).
Documents de référence
Attestations de prise en compte de la RT2012 lors de la demande de permis de construire et lors de l’achèvement du bâtiment.
A fournir par le maître d’ouvrage
Date d’application : 1er janvier 2013
(date de dépôt du permis de construire)
En savoir plus
Documentation
Le guide PDF de la réglementation thermique RT2012 présente une synthèse des différents aspects de la réglementation.