Support
                                               
                                               
                                               

                                              La norme NF C 15-100 pour la salle de bain

                                               
                                               

                                              Classification des volumes (701.32)

                                               
                                               
                                                 

                                               


                                              • 0 : dans la baignoire ou la douche.
                                              • 1 : au-dessus du volume 0 et jusqu’à 2,25 m à partir fond baignoire.
                                              • 2 : 0,6 m autour du volume 1 et jusqu’à hauteur de 3 m du sol.
                                              • 3 : 2,4 m autour du volume 2 et jusqu’à hauteur de 2,25 m du sol.

                                              Espace sous la baignoire (701.320.5) : volume 1 ou volume 3 si fermé et accessible par trappe.
                                              Légende schéma :
                                              (1) Par rapport au sol fini ou au fond de la baignoire si celui-ci est situé au-dessus du sol fini
                                              (2) Par rapport au sol fini ou au fond du receveur si celui-ci est situé à plus de 15 cm du sol fini

                                               
                                               

                                              Production d’eau chaude (701.55)

                                               
                                               

                                              1 circuit spécialisé avec disjoncteur différentiel 30 mA.

                                               

                                               Chauffe-eau électriques à accumulation alimentés en 230 V :

                                              • autorisé en volume 3.
                                              • si impossible en volume 3 ou hors volume, admis dans le volumes 2, ou dans le volume 1 s’il est de type horizontal et installé le plus haut possible
                                               

                                               Chauffe-eau instantané alimentés en 230 V :

                                              • autorisé en volume 3
                                              • si impossible en volume 3 ou hors volume, autorisé en volume 1 ou 2 et peut être alimenté directement par un câble sans interposition d’une boîte de connexion (dérogation à l’obligation d’une boîte de connexion).
                                               
                                               
                                               

                                              Prises de communication (771.559.6.1.1)

                                               
                                               

                                              • Prises RJ45 ou coaxiale interdites en volume 0, 1 et 2.
                                               
                                               
                                               

                                              Prise de courant

                                               
                                               
                                              1 socle minimum autorisé dans le volume 3 uniquement. 
                                              Installation interdites au sol (701.53)  
                                              La prise rasoir alimenté par un transformateur  de séparation n’est plus autorisée en volume 2 (levée de la dérogation)  
                                              Accessibilité
                                              Hauteur des prises : ≤ 1,30m du sol.
                                              Un socle de prise de courant 16 A  2P+T supplémentaire et non commandé, doit être disposé (volume «  ou hors volume) à proximité immédiate du dispositif  de commande d’éclairage (771.314.2.1.1). Même si le dispositif de commande ne peuty être placé, le socle de prise doit être dans le local à une hauteur entre 0,9 et 1,3 m.
                                               
                                               
                                               

                                              Lave-linge - Sèche-linge (701.55)

                                               
                                               
                                              1 circuit spécialisé par application.
                                              Non autorisés dans les volumes 0, 1 ou 2.
                                              Installation possible en volume 2 si transformation en volume 3 par cloison, paroi, ...
                                               
                                               

                                              Luminaires et appareil de chauffage

                                               
                                               
                                              Doivent être protégé par dipositif différentiel 30 mA  
                                              Non autorisés dans les volumes 0 et 1 (sauf éclairage TBTS 12 V avec transfo hors volume 1 ou 2).
                                              Autorisé en volume 2 si classe II (DCL si IP x4)
                                               

                                              DCL (dispositif de connexion luminaires) :

                                              • interdire en volume 0 et 1
                                              • en volume 2 : lorsque le socle DCL n’est pas connecté et recouvert par un luminaire adapté aux exigences de ce volume, ce socle DCL peut être laissé en attente.

                                              • Dans ce cas, il doit répondre à l’exigence IPx4 de ce volume.

                                              • Un socle DCL muni d’un dispositif d’obturation lui conférant ce degré de protection répond à cette prescription.
                                               
                                              Interdits sur tabliers, paillasses et niches de baignoire ou douche.  
                                               
                                               

                                              Dispositif de commande

                                               
                                               

                                              Accessibilité: A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m  du sol.

                                              Un dispositif de commande d’éclairage doit être situé en entrée à l’intérieur de la pièce. Pour respecté les règles liées aux volumes, il peut être disposé à l’extérieur.

                                               
                                               
                                                
                                               
                                              En savoir plus

                                              En savoir plus