Support


       
       
       

      Couloir, Dressing

       
       

      Point d'éclairage (771.314.2.3)

       
       
      • Au moins 1 au plafond ou en applique avec socle + douille DCL

      Accessibilité : Cas des logements réalisés sur plusieurs niveaux (771.536.5.1) : tout escalier doit comporter un dispositif d'éclairage artificiel supprimant toute zone d'ombre.

       
       

      Cas particulier des WC

       
       

      Accessibilité 

      • Commande d'éclairage en entrée à l'intérieur  de la pièce
      • Prise de courant supplémentaire, à proximité immédiate du dispositif de commande d'éclairage
       
       

      Prise de courant non spécialisée 16 A (771.314.2.1)

       
       

      • 1 socle dans circulation
      • 1 socle dans locaux S > 4m2.
        Non obligatoire pour WC.

      Accessibilité

      • A une hauteur    1,30 m du sol.
         

       

       
       
       

      Dispositif de commande

       
       

      Accessibilité

      • A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol
      • Commande d'éclairage en entrée à l'intérieur  de la pièce
      • Cas des logements réalisés sur plusieurs niveaux pour tout escalier, une commande d'éclairage à chaque niveau desservi.
         
       
       
        
       
      En savoir plus

      En savoir plus