![]()
Support
Diagnostic électrique : la 1ère étape contre l’insécurité électriqueDepuis le 1er janvier 2009, le Diagnostic électrique est obligatoire Sur les 30 millions de logements que compte la France, 7 millions ne répondent plus aux règles de sécurité et 2,3 millions présentent un réel danger lié à la vétusté de leurs installations électriques, tels des risques d’incendie, d’électrisation, d’électrocution, qui sont sous-estimés, voire ignorés, par les occupants. 1 diagnostic, 4 domaines clésDepuis le 1er janvier 2009, ce diagnostic s’applique à toutes les ventes de logements dont l’installation électrique a plus de 15 ans.
Un signal d’alerteBien qu’obligatoire, ce diagnostic, réalisé par un diagnostiqueur qualifié et certifié, a d’abord une vocation d’alerte.
Les restrictionsLimité à l’installation privative, c’est-à-dire au logement, à sa cave, à son garage ou même à sa piscine lorsqu’ils existent, le Diagnostic électrique ne concerne donc pas les parties communes d’un immeuble. AnticiperDans le cas de travaux de valorisation d’un logement, l’électricien peut demander une attestation Consuel. Celle-ci a valeur de diagnostic électrique pendant trois ans, et permet d’économiser le coût de la prestation du diagnostiqueur. Les diagnostics volontairesHors du champ réglementaire, des diagnostics volontaires peuvent aussi être proposés par des distributeurs d’énergie ou des organismes de contrôle.
|