Support
Détection de fuméeDétecteur avertisseur autonome de fumée. Il peut vous sauver la vie !Aujourd’hui en France, 800 personnes périssent chaque année dans l’incendie de leur habitation et 10 000 sont blessées. Sachant que les trois quarts des feux meurtriers dans le logement surviennent la nuit, la sonnerie d’un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) pourrait sauver de nombreuses vies. Or, moins de 1 % des logements en sont équipés, contre 70 % (voire plus) dans les autres pays occidentaux qui, une fois ce dispositif rendu obligatoire, ont observé une baisse spectaculaire de la mortalité dans ce type d’incendie.
1/ Où placer un DAAF ?L’emplacement des détecteurs de fumée joue un rôle important dans leur efficacité. Il est recommandé d’installer au moins un détecteur à chaque étage de la maison, y compris au sous-sol.
Les emplacements à privilégier sont les couloirs, les paliers et les accès aux chambres. Pour plus de sécurité, on peut également en installer un par chambre. Puisque la fumée s’élève dans les airs, il est naturellement recommandé de fixer les détecteurs de fumée au plafond. Il est déconseillé d'en installer dans la cuisine ou dans la salle de bain (il risquerait de se déclencher avec la fumée de cuisson ou la vapeur d'eau). 2/ Peut-on utiliser le DAAF pour les parties communes des immeubles ?L'usage des DAAF est réservé aux zones privatives, il est interdit de les utiliser pour les parties communes des immeubles. 3/ Peut-on utiliser les DAAF dans les hôtels ou les maisons de retraiteLe DAAF est exclusivement réservé aux logements privatifs. Pour tout autre type de logement, il faut utiliser un système de détection incendie.
4/ Est-il obligatoire d'utiliser un DAAF NF, ou la norme CE est-elle suffisante ?Tous les DAAF Schneider Electric disposent du certificat NF ; nous garantissons ainsi un excellent niveau de performance de nos détecteurs. La norme NF garantie un suivi de toute la chaine de fabrication du produit. 5/ Le DAAF va-t-il détecter de la fumée de cigarette ?Non, le détecteur de fumée ne se déclenchera pas en présence de fumée de cigarette.
6/ Quelle est la surface de surveillance d'un DAAF ?Un DAAF couvre une surface comprise entre 60 et 70 m2 à une hauteur de 2m50.
|