Consulter notre FAQ
Quelles sont les limites de communication du simulateur de Unity Pro ?
Les limites de communication du simulateur Unity Pro sont les suivantes :
- Le simulateur d'automate prend uniquement en charge les communications TCP/IP (port Schneider 502).
Si tel n'est pas le cas, une erreur Modbus est renvoyée. - Le simulateur d'automate ne peut pas communiquer avec d'autres ordinateurs ou simulateurs d'automate, que ce soit dans un réseau local ou à distance.
- Le simulateur d'automate n'est associé à aucun délai d'attente de communication.
- Les réseaux de communication, comme Uni-Telway, Ethway, Fipway, Modbus, Modbus Plus, etc., ne sont pas pris en charge par le simulateur d'automate.
Le simulateur d'automate prend en charge les commandes Modbus natives suivantes :
- 01 : Lecture de l'état des bits de sortie (0x)
- 02 : Lecture de l'état des entrées (1x)
- 03 : Lecture des registres de sortie (4x)
- 04 : Lecture des registres d'entrée (3x)
- 05 : Forçage d'un bit de sortie (0x)
- 06 : Ecriture des valeurs d'un registre de sortie (4x)
- 0F : Forçage de plusieurs bits de sortie (0x)
- 10 : Ecriture des valeurs de plusieurs registres de sortie (4x)
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
En savoir plus