{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelle est la signification commande 2 fils et commande 3 fils dans l'utilisation des variateurs ?


Il est possible de démarrer les variateurs Schneider Electric de deux façons différentes :

Commande 2 fils

C'est l'état (0 ou 1) ou le front (0 à 1 ou 1 à 0) de l'entrée qui commande la marche ou l'arrêt de la Marche Avant ou de la Marche Arrière.

De façon générale, l'entrée LI1 est réservé à la Marche Avant et la Marche Arrière est configurable sur une des entrées LIx.

Commande par état

Le variateur lit les entrées LI1 et LIx et  reste à l'arrêt si l'entrée est à 0 ou démarre immédiatement si l'entrée est à 1 et si une consigne vitesse est appliquée au variateur

Commande par front

Le variateur lit les entrées LI1 et LIx une première fois et va attendre leur changement d'état de 0 à 1 pour démarrer si, d'autre part, une consigne vitesse est appliquée au variateur.

Commande 3 fils

Les commandes de Marche Avant ou Marche Arrière sont dissociées d'une troisième commande de Stop

Il s'agit d'une commande par impulsion : une impulsion avant" ou arrière" suffit pour commander le démarrage, une impulsion "stop" suffit pour commander l'arrêt.

Exemple de câblage
LI1 : stop,
LI2 : avant,
LIx : arrière.


Réglages usine

Le réglage usine ( variateur neuf sortie carton) est systématiquement en commande 2 fils plus aisé à mettre en oeuvre.

Modification en commande 3 fils

Le paramétrage doit alors être le suivant :

  • ATV11 :                               Menu FUN => tCC =>ACt = 3C.

  • ATV12 :                               Menu FULL => I/O => tCC = 3C.

  • ATV312 (ou ATV31):         Menu I-O     => tCC = 3C.
  • ATV32 :                               Menu CONF => FULL => IO => tCC = 2C.
  • ATV61 - ATV71:                    Menu 1.5 Entrées / Sorties => Cde 2 fils / 3 fils = Cde 3 fils.
  • ATV21  et ATV212 :               Paramètres de contrôle des Entrées/Sorties, fonction des entrées logiques,
    F111=2 (marche avant en Commande 3 fils),
    F112 = 49 (entrée d'arrêt en 3 fils),
    F113 = 3 (marche arrière en 3 fils),
    ·          Possibilité d'utiliser les Macro-configuration : AU4 passage de réglage usine = 0 vers 2 (commande 3 fils).


Schneider Electric France