Consulter notre FAQ
Comment paramétrer la fonction JOG sur un ATV312 ?
Introduction
- l'agent de production pour engager manuellement du produit dans la machine,
- l'agent de maintenance pour tester la machine à basse vitesse,
ont besoin d'un mode de marche qui permette de générer une vitesse plus lente que la vitesse utilisée lors de la production classique.
C'est le JOG.
Il permet la marche impulsionnelle avec des temps de rampe minimum (0,1 s), une consigne de vitesse limitée et un temps minimal entre 2 impulsions.
Le variateur ATV312 dispose de paramètres dédiés à cette fonction, mais il est tout d'abord nécessaire de dévalider les fonctions incompatibles
Préalable
La fonction JOG est incompatible avec les fonctions :
- + vite / - vite
- gestion des fins de course
- commande de frein
Plutôt que de vérifier la présence de chaque fonction incompatible et de la dévalider, il est plus opportun de forcer le produit en "réglages usine"
- Menu CtL => CFG = Std,
FCS =InI ( le paramètre repasse à no à la fin)
La fonction JOG est prioritaire sur les fonctions :
- entrées sommatrices,
- vitesses présélectionnées,
Ces fonctions ne sont pas dévalidées en "réglage usine", mais elles ne sont pas forcément contradictoires avec la fonction JOG.
Exemple : LI3 est affectée en réglage usine à une vitesse présélectionnée, si le JOG est aussi configuré avec LI3, à l'activation de LI3, ce sera la fonction JOG qui sera prise en compte .
Exemple : LI3 est affectée en réglage usine à une vitesse présélectionnée, si le JOG est aussi configuré avec LI3, à l'activation de LI3, ce sera la fonction JOG qui sera prise en compte .
Il est néanmoins possible de dévalider ces fonctions si le besoin est réel :
- Menu FUn => SAI => SA2 = n0,
- Menu FUn => PSS => PS2 = n0,
·Menu FUn => PSS => PS4 = n0.
Utilisation de la fonction JOG
Paramétrage
- Menu FUN => JOG => JOG = LI3.
Ces affectations sont possibles de LI1 à LI6 (réserver LI1 à la Marche Avant et LI2 à la Marche Arrière).
- Menu FUN => JGF = valeur à implémenter comprise entre 0 et 10 Hz ( fréquence JOG). Pour cet exemple : 5 Hz.
Fonctionnement
Lorsque l'entrée logique LI3 sera active (à l'état 1), la consigne évoluera alors de la consigne habituelle à la valeur de " Fréquence JOG " : 5Hz.
Synoptique de fonctionnement
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: