Consulter notre FAQ
Comment réaliser une installation Modbus RS485 2 fils ?
La figure ci-dessous décrit une installation Modbus RS485 2 fils :
- Une installation Modbus RS485 2 fils standard a une topologie de type bus et est constituée d'une paire de fils équilibrés pour la transmission des données et d'un fil "Commun" servant de référence de potentiel.
- Les 2 extrémités du bus doivent être rebouclées par l'intermédiaire de terminaisons de ligne constituées d'une résistance de 120 ohms et d'une capacité de 1 nano Farad.
- Des résistances de polarisation comprises entre 450 et 650 ohms (650 étant la valeur recommandée) doivent être implémentées à un seul emplacement du bus.
En général, ces résistances sont implémentées dans le maître ou à proximité du maître par l'intermédiaire d'un boîtier de communication.
- Le raccordement du "Commun" à la terre doit s'effectuer en un seul point, généralement au niveau du maître.
- Les esclaves ne doivent pas intégrer de résistance de polarisation.
Notes :
- Le nombre d'équipements maximal est de 32, maître inclus sans répéteur.
- La longueur maximale du tronçon principal est de 1000 mètres à 19200 bits par seconde avec une longueur maximale de dérivation de 40 mètres.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: