Consulter notre FAQ
Comment configurer une liaison Modbus entre un variateur altivar ATV312 (ATV31) et un automate Premium ou M340 via l'atelier logiciel Unity ?
Cette fiche détaille toutes les étapes pour mettre au point une liaison complète Modbus entre un automate Premium et un variateur ATV312 grâce à l'utilisation de l’outil logiciel UNITY.
Cette fiche pourra aussi s’appliquer lors de la mise au point d’une liaison Modbus entre le variateur ATV312 et l’automate M340et ce, toujours à partir de Unity.
Le variateur ATV312 remplace le variateur ATV31 maintenant obsolète. Cette fiche peut aussi être utilisée dans ce dessein.
Cette fiche pourra aussi s’appliquer lors de la mise au point d’une liaison Modbus entre le variateur ATV312 et l’automate M340et ce, toujours à partir de Unity.
Le variateur ATV312 remplace le variateur ATV31 maintenant obsolète. Cette fiche peut aussi être utilisée dans ce dessein.
Publié pour:Schneider Electric France
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
En savoir plus