Consulter notre FAQ
Sur un afficheur Magélis XBTGT équipé d’un port USB, comment installer une version de Runtime inferieure à celle de Vijeo Designer ?
Symptome:
Sous Vijeo Designer, lorsque l'on souhaite charger un Runtime de version inférieure dans un XBTGT, le message suivant apparaît :
Vous tentez de transférer une version précédente de Runtime vers la machine cible. Impossible de continuer l'installation .
Solution:
Ce transfert ne peut pas fonctionner via Ethernet ou via le cordon de programmation XBTZG935.
Pour effectuer ce transfert sans erreur, suivre les étapes ci-dessous :
- Connecter une clé USB vierge sur le PC
- Sous Vijeodesigner, dans les propriétés de la cible, dans le menu "Transférer", choisir "système de fichier"
- Sélectionner le chemin d'accès jusqu'à la racine de la clef USB.
- Effectuer le transfert de l'application (menu « Générer \ Transférer Tous)
- Insérer directement la clé USB sur l'afficheur sous tension et valider le chargement de l'application depuis la prise USB.
Normalement l'afficheur reboote automatiquement et la nouvelle application est chargée dans l'afficheur via la clef USB.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: