Consulter notre FAQ
Est-il nécessaire d'utiliser un câble blindé entre un variateur et un moteur ?
Il n'y a pas d'obligation.
Cependant il est conseillé d'utiliser un câble blindé entre un variateur et un moteur pour diminuer les perturbations électromagnétiques conduites de type radio-fréquence et qui perturbent les signaux de capteurs analogiques ou récepteur radio.
Le raccordement du câble blindé doit toujours s'effectuer de la façon suivante :
- le blindage doit être raccordé du côté variateur et du côté moteur,
- Il doit être réalisé avec des presse étoupes CEM ou des colliers CEM qui prennent le blindage sur 360°.
Quelques considérations sur les émissions de perturbation par les variateurs
- un variateur faible puissance ( < 15 kW) qui alimente un moteur situé à faible distance émettra peu de perturbation,
- un variateur faible puissance ( < 15 kW) qui alimente un moteur situé à une distance importante émettra des perturbations plus importantes,
- un variateur forte puissance ( >15 kW) qui alimente un moteur situé à faible distance émettra des perturbations susceptibles de perturber l'environnement,
- un variateur très forte puissance qui alimente un moteur situé à une distance importante émettra des perturbations très importantes.
Plus le câble blindé est long, plus les fuites à la terre générées par les courants haute fréquence du découpage MLI des modules IGBT du pont puissance aval du variateur seront importantes et plus elles perturberont les dispositifs différentiels prévus pour protéger les biens et personnes.
Un compromis est donc trouver entre ces deux contraintes : diminuer les perturbations électromagnétiques en n'augmentant pas de façon rédhibitoire les courants de fuite.
L'offre Schneider comporte des logiciels embarqués, des filtres et des inductances qui permettent d'atténuer les radio-perturbations et donc de pouvoir utiliser les câbles blindés ou non blindés sur de faibles ou importantes distances.
Un compromis est donc trouver entre ces deux contraintes : diminuer les perturbations électromagnétiques en n'augmentant pas de façon rédhibitoire les courants de fuite.
L'offre Schneider comporte des logiciels embarqués, des filtres et des inductances qui permettent d'atténuer les radio-perturbations et donc de pouvoir utiliser les câbles blindés ou non blindés sur de faibles ou importantes distances.
Il est nécessaire de suivre à la lettre les préconisations cataloguées suivantes
ATV312
ATV61
,
ATV71
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: