Consulter notre FAQ
Comment gérer le démarrage d'un moteur à 2 vitesses à enroulements séparés ?
Le moteur à deux vitesses à enroulements séparés comporte 2 jeux de 3 enroulements, chaque jeu de 3 enroulements comporte un nombre de pôles différents, l'utilisation de l'un ou l'autre jeu de trois enroulements générera alors 2 vitesses différentes : une Grande Vitesse (GV), une Petite Vitesse (PV) .
Le fichier joint en pièces attachées à ce dossier traite du :
Le fichier joint en pièces attachées à ce dossier traite du :
- passage de PV en GV ou inversement avec l'arrêt entre les deux,
- passage de PV en GV ou inversement mais sans arrêt entre les deux (continuité),
- les schémas de commande,
- le schéma de puissance,
- la nature de tous les composants (disjoncteur, contacteurs, etc.)