Consulter notre FAQ
Quel est le comportement du module Preventa XPSAL pour la surveillance d'arrêt d'urgence en cas de défauts externes ?
Ce dossier détaille tous les types de défaut que peut subir le module de sécurité Preventa XPSAL ainsi que leur traitement par ce même module.
Pour mémoire , le schéma typique de surveillance des Arrêts d'Urgence par le module de sécurité XPSAL est le suivant :
Tableau exhaustif des occurences de défaut et de leur traitement par le module
Type de défaut | Réaction au défaut |
Coupure de l'alimentation après fermeture des sorties | Ouverture des sorties de sécurité 13-14 et 23-24 DEL A1/A2 et K1/K2 éteintes après la coupure |
Conducteur coupé avant fermeture des sorties 1/ A1 ou A2 2/ Y1 ou Y2 | 1/ Réarmement des sorties de sécurité impossible. DEL A1/A2 et K1/K2 éteintes après le défaut 2/ Réarmement des sorties de sécurité impossible. DEL A1/A2 allumée après le défaut |
Conducteur coupé après fermeture des sorties 1/ A1 ou A2 2/ Y1 ou Y2 | 1/ Ouverture des sorties de sécurité 13-14 et 23-24 DEL A1/A2 et K1/K2 éteintes après le défaut 2/ Sorties maintenues passantes jusqu'au prochain arrêt d'urgence. DEL A1/A2 et K1/K2 allumées |
Défaut de contact de bouton 1/ 11-12 ou 21-22 sur S1 2/ 13-14 sur S2 | 1/ Défaut non détectable par le produit (application de catégorie 3) 2/ Défaut non détectable par le produit |
Court-circuit entre conducteurs raccordés aux bornes A1 et A2, après fermeture des sorties | Action du fusible externe F1, conduisant à: - une ouverture des sorties de sécurité 13-14 et 23-24 - DEL A1/A2 et K1/K2 éteintes après action du fusible |
Défaut des relais ou contacteurs K3 ou K4, à contacts liés mécaniquement, avant réarmement des sorties | Réarmement des sorties de sécurité impossible. DEL A1/A2 allumée après appui sur le bouton S2 |
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: