Solutions
Une nouvelle génération encore plus conviviale pour une nouvelle dimension du métier d’électricienDomotique : le système de contrôle IHC2Une maison équipée de domotique simplifie la vie de ses occupants. Avec le nouveau système de contrôle IHC2 de Schneider Electric, c’est aussi la vie de l’installateur qui est simplifiée, de la programmation à l’accompagnement du client.
Vivre avec la domotique IHC2 est simple, pratique et confortable, notamment grâce aux étiquettes apposées sur les boutons-poussoirs qui permettent de repérer les différentes fonctions. Son intérêt tient également à son aspect évolutif ; à tout moment, la programmation peut être adaptée aux changements : composition de la famille, affectation des espaces… Programmer par étapes « Au début, je programme quelques fonctions essentielles. Une fois que le client vit dans sa maison et qu’il maîtrise ces fonctions, nous affinons la programmation selon ses besoins réels : commande des spots de la piscine depuis l’intérieur, lieux à éclairer en simultané… Mon premier client pour l’offre IHC2 a été épaté de me voir exaucer ses souhaits, sur mon PC, confortablement installé dans son salon », souligne Fabrice Aubert. Avec son potentiel de 128 points d’entrée (plus 64 en Radio-Fréquence) et 80 points de sortie, l’IHC2 n’est pas saturé rapidement ! « La programmation est la partie du métier que je préfère car, même si elle est aisée avec l’IHC2, elle est plus technique que le câblage ; elle permet un contact plus proche et durable avec tous les utilisateurs concernés.», confie Fabrice Aubert. « Certains clients motivés me demandent de leur apprendre à faire évoluer leur installation ». Tous comptes faits… Doter une habitation d’un système IHC2 nécessite une alimentation 24V qui fournira la puissance à l’ensemble du système, un contrôleur, et des modules d’entrée et de sortie. Si la radio fréquence est prévue, il est également nécessaire de bien positionner l’antenne du contrôleur, de façon centralisée par rapport aux composants RF. Et finalement, si le client souhaite avoir l’accès à distance à son système IHC, il est nécessaire de connecter le contrôleur IHC à la « Box » (ADSL par ex) via un cordon RJ45.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||