Solutions
                         
                         
                         

                        Simple comme Alvidis

                        Réseau VDI résidentiel

                         
                         

                        Téléphone, télévision, ordinateur… Les équipements se multiplient et se déplacent au gré de l’évolution de la cellule familiale. Alvidis, c’est la technologie qui met à la portée de tous l’ensemble des moyens modernes de communication au sein du logement.

                         

                          L’explosion des nouvelles technologies de communication et leur permanente innovation attisent la curiosité et suscitent de nouveaux besoins chez les particuliers. Parallèlement, les structures familiales évoluent, d’où l’apparition d’équipements supplémentaires et leur nécessaire cohabitation avec ceux déjà installés. Pour bénéficier en toute simplicité de l’ensemble des possibilités offertes par les médias modernes, il existe les solutions Alvidis de Schneider Electric, conçues pour répondre au plus près des attentes des utilisateurs.

                        Alvidis manuel : pour les utilisateurs exigeants

                         

                        Dans cet appartement de 160 m2 au coeur de la petite ville de Saint-Chamond (42), seules une chambre et la salle de bain sont habitables. Les autres pièces sont en plein chantier de rénovation. Mais si, niveau équipement, la cuisine se résume pour l’heure à un micro-ondes, un écran géant trône déjà dans le futur salon, un écran plat occupe le dessus d’une cheminée, deux ordinateurs sont d’ores et déjà connectés à internet via l’ADSL et la Free box a trouvé sa place dans le placard qui abrite également le coffret de communication. “Le client est un féru d’images et de nouvelles technologies, précise l’installateur Joseph Tambuzzo. Il souhaitait pouvoir disposer du son, de l’image, du téléphone et d’internet dans toutes les pièces, avec redistribution des programmes reçus via la Free box dans plusieurs pièces. L’installation requérait un système évolutif offrant des fonctionnalités avancées. La solution Alvidis manuel correspondait bien à ce profil.” Le système se compose de plusieurs modules qui se clipsent sur le rail DIN : un module répartiteur téléphonique comportant huit prises RJ45, avec un seul filtre ADSL pour l’ensemble de l’installation ; un module switch pour le réseau Ethernet interne ; un module pour la télévision avec ici deux prises distribuées, les autres étant protégées par un cache adapté afin d’éviter les pertes ; et bien sûr le DTI obligatoire qui marque la frontière entre le domaine de France Telecom et celui de l’abonné.
                        Au delà de 100 m2, la norme NF C 15-100 impose une prise téléphone dans toutes les pièces de vie et trois prises télévision. “Ici, précise Joseph Tambuzzo, toutes les pièces sont équipées de prises RJ45 reliées à leur pendant dans le coffret avec du câble de grade 3. L’appartement comprend aujourd’hui 17 prises distribuées mais le système, qui peut en compter jusqu’à 24, est facilement évolutif. Les clients intéressés par ce type de solutions ont conscience des modifications à venir : les sollicitations des enfants qui grandissent pour avoir leur propre ordinateur, le téléphone et la télévision dans leur chambre. L’important pour l’installateur est de bien être à l’écoute des besoins exprimés et de se placer dans une perspective d’avenir pour proposer la solution la plus adéquate.”

                        Alvidis automatique : pour les besoins courants du résidentiel

                         
                        Changement de décor, changement de profil. Dans la campagne annecienne, au milieu d’un champ de pissenlits en fleurs, s’élève une maison en bois dont Philippe Cadoret, de la société Germinal, termine le câblage du coffret de communication. “Les propriétaires sont familiarisés avec la bureautique et consommateurs d’internet. Leur demande portait donc sur la distribution des trois réseaux, télévision, téléphone et internet avec une capacité de débit importante, et sur la possibilité de déplacer leurs équipements d’une pièce à l’autre. De plus, ils manifestent une sensibilité “bio” et s’opposaient de fait à une solution wi-fi en raison du champ électromagnétique qu’elle dégage. Ils ont tout de suite compris l’intérêt d’Alvidis automatique dont le boîtier concentre tous les flux multimédias et les redistribue sur chaque RJ45 sans nécessiter d’intervention.”
                        Le boîtier Alvidis automatique alimente jusqu’à huit prises pour l’ensemble des trois signaux, “ce qui, pour les besoins courants, est tout à fait suffisant”. L’installation comprend également le DTI obligatoire et sera complétée par un mini-switch Ethernet permettant de raccorder, de façon permanente et sur toutes les prises du logement, l’ensemble des équipements informatiques pour créer un réseau domestique. “Outre sa simplicité d’utilisation, ce système présente un gros avantage également pour l’installateur, précise Philippe Cadoret. Tout est déjà raccordé dans le boîtier, contrairement aux produits concurrents. Ce matériel est simple à mettre en oeuvre, tout se connecte de face. Il faut juste s’équiper d’un outil spécifique pour connecter les fils sur le bornier. L’étape la plus délicate concerne la pose du câble dont il faut impérativement respecter le rayon de courbure pour permettre le passage du signal. En cela, la relative rigidité du câble de grade 3 (4 paires écrantées autour d’un blindage commun) est plutôt un avantage.”
                         
                         
                         

                        Portfolio

                         
                         

                        Cliquez sur les photos pour les agrandir

                         
                                
                         
                         
                         

                        Alvidis manuel

                        Une prise RJ45 = une fonction

                        Alvidis manuel

                        Avec Alvidis manuel, à chaque prise RJ45 du logement est associée une fonction : télévision ou téléphone ou internet. Cette affectation s’effectue à l’aide de cordons de brassage dans le coffret de communication. Il est possible de modifier l’usage d’une prise par simple réaffectation du cordon correspondant dans le coffret. Un seul type de câble permet de distribuer la télévision, le téléphone et internet. L’installation ne nécessite qu’un seul type de prises : les prises RJ45.

                         
                         
                         
                         
                         
                         

                        Alvidis automatique

                        La prise RJ45 véritablement polyvalente

                        Alvidis automatique permet de distribuer en permanence tous les médias (télévision, téléphone, internet) vers toutes les prises RJ45 de la maison. L’utilisateur peut ainsi déplacer ses équipements à sa convenance. Dispositif central du système : un boîtier “tout en un” vers lequel convergent tous les flux et qui se charge de les redistribuer, sans aucune intervention. Au-delà de huit prises RJ45, plusieurs boîtiers peuvent être reliés entre eux. Un seul type de câble permet de distribuer la télévision, le téléphone et internet. L’installation ne nécessite qu’un seul type de prises : les prises RJ45.

                         
                         
                         
                          
                         
                        En savoir plus

                        En savoir plus 

                         
                         
                         
                         

                        Des outils à votre disposition

                        Des outils à votre disposition

                        Définition du profil de l’utilisateur, préconisation de la solution adéquate, descriptif et points forts de chacune des solutions, tableau de références : pour vous aider à choisir la solution Alvidis la plus appropriée en réponse aux besoins exprimés par vos clients, la brochure Réseau VDI résidentiel. D’autres documents ont été conçus par Schneider Electric pour vous accompagner dans la promotion et la mise en oeuvre de ces nouveaux équipements (document promotionnel, plaquette destinée à l’utilisateur, document de configuration, etc.).