Schneider Electric est partenaire du projet MFC 2020 de maison individuelle innovante à énergie positive décarbonée, associée à une voiture électrique.
Six éléments majeurs contribuent à la performance énergétique tout en garantissant le confort des habitants :
le système de régulation central de l’énergie,
le système domotique qui pilote l’ensemble des équipements électriques,
la solution de conversion et de protection de l’énergie photovoltaïque,
Tous les équipements électriques, la CVC (climatisation- ventilation-chauffage), les ouvrants, l’éclairage, l’électroménager ainsi que les solutions Schneider Electric, sont gérés par le système de régulation central.
Comment l’automate Schneider Electric pilote l’ensemble de la maison via un réseau KNX
Placé dans le tableau de gestion de l’énergie, l’automate Schneider Electric iRIO est le chef d’orchestre de la gestion des énergies de la maison. Il communique avec l’ensemble des équipements via un réseau KNX, le standard ouvert de contrôle du bâtiment approuvé en tant que norme internationale. Il y a donc trois réseaux dans la maison : le réseau multimédia Ethernet, le réseau de distribution électrique 220 V et le réseau de communication KNX. Tous trois sont intégrés, installés et mis en œuvre sur site par l’intégrateur Soliled.
Mis à part l’électroménager, chaque équipement de la maison possède sa propre boucle de régulation. Le système « automate + réseau » de Schneider Electric a vocation à nourrir ces régulations de façon à optimiser l’ensemble en fonction des aléas et des évènements de la vie : températures extérieure et intérieure, ensoleillement, luminosité naturelle, présence ou absence des habitants, plage tarifaire du fournisseur d’électricité et éventuelles demandes d’effacement de consommation.
L’électroménager et le véhicule électrique sont les plus gros consommateurs d’électricité. Ils sont intégrés en tant que tels dans la stratégie intelligente et dynamique de délestages qui est mise en œuvre pour adapter le comportement de la maison en fonction des besoins de l’utilisateur et du capital énergétique disponible en période d’effacement ou de grille tarifaire élevée.
Des scénarios préprogrammés, qui laissent toujours le dernier mot à l’habitant
Un écran tactile KNX 10’’ couleur, placé dans l’entrée de la maison, est l’interface entre le système et l’habitant. Il permet à celui-ci d’adapter ses choix en fonction du capital d’énergie disponible. Des scénarios sont préprogrammés, mais il est toujours possible de forcer un usage, quel qu’il soit. Par exemple : lancer une cuisson et différer la charge de son véhicule électrique.
Plus précisément, le système donne des priorités, afin d’assurer la cohérence d’ensemble, en fonction de la présence ou de l’absence des habitants dans la maison, de la répartition des équipements en différents groupes de consommation et de leur nécessité immédiate pour les occupants. C’est du délestage dynamique intelligent qui sait s’accorder avec les demandes d’effacement (Smart Grid), voie d’avenir du lissage de la consommation d’énergie au niveau de tout le réseau électrique.
Grâce à l’ensemble de ces dispositifs, c’est la maison, le transport et l’occupant qui deviennent à énergie positive !
En savoir plus
Le concept MFC 2020 sur RCF, émission Equateur
Un concept révolutionnaire pour la maison et l'environnement ! Teddy Follenfant et ses invités nous présente cette avancée en faveur de l'écologie. Invités :
- Hervé Chavet, directeur du Développement du groupe Maisons France Confort
- Thierry de Bortoli, directeur du marketing Résidentiel et Tertiaire chez Schneider Electric
Des appareillages Unica KNX et Odace, pour allier esthétique et fonctionnalité
Le système Schneider Electric de pilotage intelligent de la maison sait se faire discret : l’automate iRio qui contrôle l’ensemble des consommations d’énergie est dans l’armoire électrique située dans le garage et le réseau KNX qui gère le comportement de la maison est caché dans les murs. Seules sont visibles les interfaces habituelles que sont les interrupteurs, variateurs, prises électriques.... Avec un « plus » qui séduira les amateurs de déco : l’élégance et la distinction.
Les appareillages les plus visibles, installés dans les pièces à vivre, ont été choisis dans la gamme Unica Class KNX de Schneider Electric, qui offre une large palette de teintes subtiles et de matériaux nobles qui participe à la qualité du design d’intérieur.
Quant aux appareillages équipant les autres pièces, ils sont issus du cœur de gamme Schneider Electric : Odace, qui allie beauté et simplicité tout en s’intégrant au réseau KNX.
Des capteurs et actionneurs KNX pour gérer le fonctionnement de la maison
Touts les capteurs, hormis ceux de la station météo, sont fournis par Schneider Electric : détecteurs de mouvement, détecteurs de présence, sondes thermiques, de luminosité, d’humidité, de CO2… Ils font partie intégrante du réseau KNX, auquel ils fournissent les données pour le pilotage intelligent de la maison avec le double objectif de maximisation du confort et de la performance énergétique.
Les interrupteurs et autres appareillages des gammes Unica et Odace, de même que l’écran tactile Unica de contrôle général de l’installation, sont quant à eux des actionneurs KNX, commandés par l’habitant. Ils complètent les commandes automatisées dédiées aux stores, aux Velux®, à la VMC. Comme ils embarquent leur propre intelligence, il est possible de faire évoluer leur destination sans avoir à modifier le câblage de la maison. Rien n’est figé avec KNX.
Voix, données et images dans toutes les pièces
La maison est équipée d’un coffret de communication multimédia Schneider Electric Lexcom Home Premium Grade 3 qui délivre sur chaque prise Unica RJ 45 le média de son choix : téléphone, Internet ou télévision (hertzien, TNT ou satellite). Jusqu’à 12 prises peuvent être installées dans le logement.
Le cœur de l’installation cachée dans le tableau Pragma Evolution
Le tableau de gestion de l’énergie Schneider Electric Pragma Evolution, installé dans le garage, contient, derrière une porte transparente, six rangées de 24 modules avec les disjoncteurs Duoline, le contrôleur iRio et trois centrales de mesure PM9. Duoline pour la sécurité, iRio pour le contrôle et PM9 pour le comptage de l’énergie consommée par les différents circuits électriques.
Une nouvelle arme contre les fuites d’air : Multifix Air de Schneider Electric
Tous les appareillages électriques tels qu’interrupteurs, variateurs, prises de courant … de la maison MFC 2020 utilisent des boîtes d’encastrement Multifix Air de Schneider Electric, avec à la clé la suppression des fuites d’air via les cloisons et doubles plafonds.
On l’oublie trop souvent, une part non négligeable des fuites d’air des bâtiments provient des appareillages électriques et, plus précisément, des trous percés dans les murs lors de leur installation. C’est pourquoi Schneider Electric a créé Multifix Air, une gamme de boîtes d’encastrement conçue pour améliorer l’étanchéité des logements individuels et collectifs et des immeubles tertiaires.
Le secret de ces boîtes ? Des membranes souples avec prédécoupe intégrée épousent parfaitement le contour de la gaine ou du câble qui vient les perforer. Le tout avec des résultats probants : des essais comparatifs ont fait apparaître une réduction de 95 % des fuites d’air par rapport aux boîtes standard. Ces performances ont été certifiées en conditions d’utilisation réelles par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Une certification qui représente une garantie pour les metteurs en œuvre : celle de ne pas voir l’installation électrique remise en cause à la suite du test de perméabilité à l’air prévu par la RT 2012. Rappelons que ce test, réalisé avec une porte soufflante, est obligatoire depuis le 28 octobre 2011 pour les bâtiments d’habitation construits en zone ANRU ainsi que pour les bâtiments de bureaux, d’enseignement ou accueillant la petite enfance. Il sera généralisé à tous les autres bâtiments résidentiels à partir du 1er janvier 2013.
La gamme Multifix Air comprend des boîtes d’encastrement pour un, deux ou trois appareillages, des boîtes d’appliques pour les éclairages muraux et des boîtes de centres pour les plafonds. Dès son lancement, Multifix Air a rencontré son public, comme en atteste son succès commercial, autant pour sa vocation première – l’étanchéité à l’air – que pour sa facilité d’installation et sa qualité de fabrication.