Solutions


                         
                         
                         

                        Options confort à la carte

                        Système IHC

                         
                         

                        Confort et sécurité : telle est, résumée en deux mots, la vocation du système IHC de
                        Schneider Electric.
                        Rencontre, du côté de Montauban, avec un artisan convaincu et un utilisateur satisfait.

                          C’est l’histoire d’une rencontre entre deux passionnés : Bruno Castagné, artisan électricien, curieux de toutes les nouveautés susceptibles d’améliorer le confort de ses clients, et Rodolphe Turella, peintre, féru de décoration. Lorsque le second interroge le premier sur un système domotique pour simplifier l’utilisation des installations électriques de sa maison, l’électricien se lance dans une recherche comparative et opte rapidement pour le système IHC de Schneider Electric. “La demande de mon client était claire : il ne voulait pas d’installation gadget, il souhaitait un système simple, confortable et
                        efficace pour gérer en priorité l’éclairage.” “Disposer d’un bouton pour éteindre en un seul geste l’ensemble des lampes quand on quitte la maison, construire en une seule pression un chemin lumineux qui mène de notre chambre à celle de notre fille, régler l’intensité de la lumière dans la salle de cinéma, commander l’éclairage au-dessus du bar d’où que l’on se trouve dans la salle principale…, et piloter de façon centralisée les volets roulants, voilà les fonctions qui m’intéressaient, confirme Rodolphe Turella. Avec un impératif : que l’ensemble des fonctions de base soit immédiatement accessible à tout visiteur, sans qu’il doive tâtonner pour parvenir ne serait-ce qu’à allumer la lumière dans les toilettes !” Une demande finalement assez classique en termes d’IHC… si ce n’est que la maison compte 150 points de commande et points lumineux !

                        Un système évolutif

                        Centre névralgique de l’installation : l’armoire électrique vers laquelle convergent l’ensemble des gaines. “Tout est sur bornier, numéroté, précise Bruno Castagné. Une fois le câblage réalisé, j’ai programmé les fonctions. Et régulièrement, j’interviens pour modifier certaines commandes ou en ajouter. C’est d’ailleurs là l’un des avantages majeurs de ce système : ses possibilités d’évolution en agissant simplement sur la programmation.”
                        Autre atout déterminant pour l’électricien, la pérennité du système : “je n’ai aucune inquiétude sur le devenir de l’installation puisqu’il est toujours possible de remplacer un module par un télérupteur et de disposer ainsi des fonctions a minima (allumer/éteindre). De plus, il est relativement facile d’identifier une panne contrairement aux produits concurrents qui fonctionnent avec des systèmes de bus. Là, un simple voltmètre suffit pour détecter une anomalie.”
                        Rodolphe Turella, pour sa part, apprécie la souplesse du système qui lui permet de moduler la luminosité de sa maison et de varier les ambiances pour créer un cadre à la fois confortable et chaleureux.

                         
                         
                         

                        Parole d’installateur

                        Rodolphe Turella, utilisateur du système IHC Alombard

                        Parole d’installateur

                        Parole d’installateur
                        “En vivant dans la maison, on fait évoluer le système pour gagner encore en confort : disposer d’une commande côté salon pour éteindre la lumière du bar, par exemple. Cela contribue également aux économies d’énergie.”

                         
                         
                         
                         
                         
                         

                        Parole d’installateur

                        Bruno Castagné, artisan électricien

                        Parole d’installateur

                        Parole d’installateur
                        “Une installation IHC bien pensée, bien conçue, est évolutive et facilement adaptable. Même si toutes les fonctionnalités ne sont pas mises en oeuvre, il suffit de prévoir des câbles ou des tubes en attente pour faire évoluer l’installation.”

                         
                         
                         
                          
                         
                        En savoir plus

                        En savoir plus 

                        Interrupteurs, Domotique, Mutlimédia, Diffusion musicale, Hygiène ...