Solutions
 
 
 

En rénovation et réaménagement, un joker qui a tout pour plaire

La commande radio selon Alvaïs RF

 
 

Préserver des murs de caractère ? Ajouter un interrupteur ? Regrouper des commandes ? La radio-fréquence est une alternative simple et fiable aux installations filaires. Depuis quelques mois, l’entreprise Cochard Electricité Générale (39) découvre avec satisfaction les services originaux que peut rendre la gamme Alvaïs RF.

  Installateur : Franck Cochard, Cochard Electricité Générale Responsable clientèle Résidentiel Petit Tertiaire Schneider Electric : David Pruvot

Les équipements Alvaïs RF sont déjà appréciés depuis plusieurs années en Scandinavie. Avant de les lancer en France, Schneider Electric a validé leur facilité d’emploi grâce à des professionnels comme Franck Cochard, installateur basé à Fort-du-Plane dans le Jura : « Ces produits apportent des solutions à un problème que je rencontre souvent : rénover l’installation électrique de maisons anciennes ou de chalets sans dégrader la pierre ni le bois ».
Les équipements Alvaïs RF permettent de commander éclairage, volets roulants et relais encastrés qui commandent une charge de 1,1 A à 6 A (chauffage, moteur…), en toute autonomie, sans fil, avec une fréquence de 868 MHz. Pour vérifier la qualité de transmission du signal avant de passer commande, Schneider Electric commercialise un kit de test.

Les émetteurs peuvent être vissés ou collés au mur ou au plafond. Comme la télécommande, ils fonctionnent avec des piles au lithium (CR2032) qui durent 5 à 7 ans. Comme elle, l’ensemble des émetteurs à pile peuvent commander la variation d’intensité à distance. Et en créant des liens radio entre les modules, on peut gérer des commandes groupées ou des scenarii. Enfin, ils sont compatibles avec la gestion centralisée IHC2.

Satisfait, comme son client, de ces équipements, Franck Cochard vient à nouveau d’utiliser Alvaïs RF dans une vieille ferme en pierres devenue gîte : « Alvaïs RF évite de faire des saignées et se pose rapidement et facilement. En une heure, j’ai installé trois points d’allumage ».
Avec Alvaïs RF, chacun peut éviter travaux et poussière. Revoir la disposition d’une chambre n’est pas un problème : les commandes de chevet changent de mur proprement et en un clin d’œil ! L’esthétique suit avec trois couleurs d’enjoliveurs et tout le choix des plaques Alvaïs. « Ce système Alvaïs RF est simple et sans inconvénient », résume Franck Cochard.

 
 
 

Portfolio

 
 

Cliquez sur une photo pour l'agrandir

 

     
 
 
 

Alvaïs RF en pratique

High tech mais simple à mettre en œuvre, la gamme Alvaïs RF ne nécessite pas de formation spécifique.

Schneider Electric propose aux électriciens une pochette contenant huit fiches pratiques illustrées :

  • 7 expliquent des exemples d’applications concrètes (ajouter des interrupteurs ou des prises mobiles en tête de lit, changer d’ambiance lumineuse en un seul clic, préparer le départ de la maison en un seul clic…) ;
  • 1 détaille comment créer des scénarii.
    Ces fiches permettent d’installer les principales configurations possibles et de les expliquer aisément aux clients.
    Pour les obtenir sous forme imprimée, renvoyez le coupon-réponse inséré dans ce numéro ou appelez le service Chorus ; elles sont également en ligne dans l’espace Artisan du site.
 
 
 
  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Appareillage et systèmes d'installation

Appareillage et systèmes d'installation