Depuis près de dix ans, la société Pineau installée à Craon, en Mayenne, s’est convertie à l’IHC. Inaugurée en juin, la résidence des Noisetiers, à Laval, est sans doute l’une des réalisations dont l’entreprise est la plus fière.

|
|
Tétraplégique à la suite d’un accident de vélo, Catherine David – ici avec Roger Pineau – a porté le projet des “Noisetiers” avec les autres résidents. Grâce notamment aux possibilités offertes par le système IHC.
|
“Lorsqu’en 1976, nous avons repris avec mes frères l’activité créée par notre père, explique Roger Pineau, à la tête d’une soixantaine de salariés, nous nous sommes donné comme ligne de conduite d’être innovateurs : nous devions faire autre chose que nos concurrents ou le faire avant eux. Nous avons été pionniers en matière de géothermie ou de solaire. Pour ce qui est de l’électricité, nous nous sommes orientés très tôt vers la
domotique avec l’IHC qui concerne aujourd’hui 90 % de nos réalisations en tertiaire, résidentiel et industrie.”
Selon Roger Pineau, l’argument décisif pour la majorité de ses clients, c’est l’optimisation de la
gestion de l’énergie : “avec l’IHC, l’économie sur la consommation est d’environ 15 % grâce à la programmation intelligente du chauffage, de la ventilation et de l’éclairage. Mais, ce qui rend ce système unique, c’est qu’il n’y a pratiquement pas de limite aux fonctionnalités que l’on peut proposer”.
“Un projet qui nous a tous humainement enrichis”
Mais c’est sans doute la résidence des Noisetiers, à Laval, dont Roger Pineau est le plus fier. Première réalisation de ce type en France, cet ensemble de 7 logements permet à des personnes lourdement handicapées de mener une vie pratiquement autonome. Prenant en compte les attentes de chaque résident, les automatismes sont actionnés par des boutons à impulsion, mais aussi par télécommande infrarouge, système de reconnaissance vocale ou même au souffle. “Tout ce qui se branche est programmable : éclairages, volets, ouvertures, allumage des appareils ménagers. Pour une personne sourde, le bouton de sonnette déclenche par exemple le clignotement des lumières dans toutes les pièces. Une autre personne nous a demandé que l’ouverture automatique de sa porte d’entrée télécommandée par infrarouge soit couplée avec l’éclairage extérieur à partir d’une certaine heure. Pour certains, chaque bouton commande un allumage ou une fonction, pour d’autres qui n’ont pas une mobilité suffisante de la main, le même poussoir actionne les différentes fonctions selon le nombre ou la durée des impulsions.” L’installation est en outre totalement évolutive, très facilement reprogrammable.
“Le projet a nécessité une année de travail avec les résidents pour formuler leurs souhaits, conclut Roger Pineau. Des moments humainement très forts. Toute l’équipe s’est engagée à fond. Je crois que chacun de nous en est aujourd’hui enrichi.”